無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
cdmaOneの機種を変更したらインターネットに接続できなくなった。
対象機種 ME6414KTIV、ME6414KTI、ME144KTI
cdmaOneの機種が「C3**」シリーズ・「C4**」シリーズ・「A****」シリーズをお使いの場合は、cdmaOne側にて通信モードの設定をご確認ください。
ME6414KTIまたはME6414KTIVは、3つの通信モードに対応しております。
(PacketOne・14.4Kパケット通信・14.4K通常通信)
通信モードによって、cdmaOne本体の通信モード設定を変更してください。通信モードの変更方法は、cdmaOne取扱説明書をご参照ください。
【ME144KTIをご利用の場合は、以下をご覧下さい。】
お使いのcdmaOneによっては、本体のバージョンアップが必要になります。
詳しくは<動作確認情報>をご覧ください。
ご利用方法・お使いのパソコンによって、ドライバが異なります。
→ ドライバについてはオムロン電子機器カスタマサポートセンタへお問い合わせください。
また、cdmaOneにて通信モードの設定をご確認ください。
ご利用方法によって、cdomaOneの通信モード設定を変更してください。
通信モードの変更方法は、cdmaOne取扱説明書をご参照ください。