無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
WindowsXPにME6414KTIまたはME6414KTIVをインストール中、「〜ファイルが見つからない」または「デバイスをインストール中にエラーが発生しました。関数ドライバがこのデバイスインスタンスに指定されなかったため、インストールが失敗しました」というメッセージが表示され、インストールができない。
対象機種 ME6414KTIV、ME6414KTI
以下の手順で、ドライバをアンインストール後再インストールを行ってください。
ME6414KTIまたはME6414KTIVとパソコンを接続して以下の手順をお試しください。
1. [スタート]→[コントロールパネル]→[フォルダオプション]の順に開いてください。
2. 「表示」タブをクリックして、画面を切り替えてください。
3. 「すべてのファイルとフォルダを表示する」にチェックを入れて、[適用]→[OK]の順にボタンを
クリックしてください。
<< デバイスの削除>>
1. [スタート]→[コントロールパネル]→[システム]の順で開いてください。
2. 「ハードウェア」タブをクリックして、ウィンドウを切り替えてください。
3. [デバイスマネージャ]をクリックしてください。
4. 「USBコントローラ」「その他のデバイス」「モデム」に以下があれば右クリックし、削除します。
「USB Device」「ME6414KTI」が付いた名前のデバイス
5.ウィンドウ右のバツボタンをクリックしてウィンドウを閉じてください。
<<ファイルの削除>>
WindowsXPをインストールしているドライバをCドライブとしてご説明します。
1. [スタート] → [検索]をクリックしてください。[何を検索しますか?]では、[ファイルとフォルダ
すべて]をクリックしてください。
2. 「探す場所」を以下の手順で指定してください。
−1.「ローカルハードドライブ」右のボタンをクリックして、「参照」をクリックしてください。
−2.[マイコンピュータ] → [ローカルディスク(C:)] → [Windows]の順にダブルクリックして、[OK]をクリックしてください。
3. 「ファイルに含まれる単語または句」に「ME6414KTI」と入力し、「検索」をクリックします。
以下の該当するファイルがあれば、削除(ごみ箱に移動)してください。
・scmcomm.vxd
・scmdl.sys
・scmm.inf
・scmu.inf
・scmu.sys
・scmuinst.exe
・scuuninst.exe
・oem*.inf(*は数字が入ります)
・del14kti.inf
・scusb.inf
4. 次に上記2.の「ファイル名のすべてまたは一部」の欄を空欄にします。
5. [ファイルに含まれる単語または句]に、「OMRON」と半角で入力します。
6. 「探す場所」の変更をします。
[マイコンピュータ]→[ローカルディスク(C:)]→[Windows]→[INF]の順にクリックして、
[OK]をクリックしてください。
7.[検索]をクリックし、検索結果で表示されたファイルのうち以下のものがあれば削除
(ごみ箱に移動)します。
oem*.inf(*は数字が入ります)
Layout.inf
が表示されましたら削除してください。
<<プログラムの追加と削除>>
1. [スタート]→[コントロールパネル]→[プログラムの追加と削除]の順で開いてください。
2. 「ME6414KTI」が付いた名前のものがある場合は、[変更と削除]をクリックしてください。
(表示がない場合は、[閉じる]をクリックして閉じてください)
[変更と削除]をクリックしても画面に変化がなければ、[閉じる]をクリックして
「プログラムの追加と削除」を閉じて次項のファイルの削除へ進んでください。
3. [OK]をクリックしてください。
4. 電源切断は「いいえ」をクリックします。
5. 「プログラムの追加と削除」を閉じてください。
パソコンに接続されているME6414KTIまたはME6414KTIVをUSBコネクタから抜きます。
デスクトップの画面になりましたら、ME6414KTIまたはME6414KTIVパソコン接続します。
新しいハードウェアの検出ウィザードが表示されます。
ドライバはWindows2000用のCD-ROMを利用します。
CD-ROM がない場合は、当ホームページよりダウンロードしましたWindows2000用ドライバを利用してインストールを行ってください。