無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
Windows2000にME6414KTIまたはME6414KTIVをインストール中、「〜ファイルが見つからない」または「デバイスをインストール中にエラーが発生しました。関数ドライバがこのデバイスインスタンスに指定されなかったため、インストールが失敗しました」というメッセージが表示され、インストールができない。
対象機種 ME6414KTIV、ME6414KTI
以下の手順で、ドライバをアンインストール後再インストールを行ってください。
ME6414KTIまたはME6414KTIVとパソコンを接続して以下の手順をお試しください。
1. [スタート]→[設定]→[コントロールパネル]→[フォルダオプション]の順に開いてください。
2.「表示」タブをクリックして、画面を切り替えてください。
3. 「すべてのファイルとフォルダを表示する」にチェックを入れてください。
「登録されているファイルの拡張子は表示しない」にチェックが入っていないことを
確認してください。[適用]→[OK]の順にボタンをクリックしてください。
<<デバイスの削除>>
1. [スタート] → [設定] → [コントロールパネル] → [システム]の順で開いてください。
2. 「ハードウェア」タブをクリックしてウィンドウを切り替えてください。
3. [デバイスマネージャ]ボタンをクリックしてください。
4. 「USBコントローラ」「その他のデバイス」「モデム」に以下があれば右クリックし削除します。
「USB Device」「ME6414KTI」が付いた名前のデバイス
削除できない場合は、5.へ進んでください。
5. ウィンドウ右の×をクリックしてウィンドウを閉じてください。
<<アプリケーションの追加と削除>>
1. [スタート]→[設定]→[コントロールパネル]→[アプリケーションの追加と削除]の順で
開いてください。
2. 「ME6414KTI」が付いた名前のものがある場合は、[変更/削除]をクリックしてください。
(削除できなかったり、表示がない場合は、[閉じる]をクリックして閉じてください。)
[変更/削除]をクリックしても画面に変化がなければ、[閉じる]をクリックして
アプリケーションの追加と削除を閉じて次項のファイルの削除へ進んでください。
3. [OK]ボタンをクリックしてください。
4. 電源切断は「いいえ」をクリックします。
5. アプリケーションの追加と削除を閉じてください。
<<ファイルの削除>>
Windows2000をインストールしているドライブをDドライブとしてご説明します。
1. [スタート]→[検索]→[ファイルやフォルダ]の順で開いてください。
2. 「探す場所」を以下の手順で指定してください。
−1.「ローカルハードドライブ」右のボタンをクリックして、「参照」をクリックしてください。
−2.[マイコンピュータ]→[ローカルディスク(D:)]→[WINNT]の順にダブルクリックして、
[OK]ボタンをクリックしてください。Windows95/98からのバージョンアップの
Windows2000の場合は、[WINNT]ではなく[Windows]でお試しください。
3. 「含まれる文字列」に「ME144KTI」と入力し「検索開始」ボタンをクリックします。
以下の該当するファイルがあれば削除(ごみ箱に移動)してください。
次に同様に「含まれる文字列」に「ME6414KTI」と入力し「検索開始」ボタンをクリックします。
以下の該当するファイルがあれば削除(ごみ箱に移動)してください。
・scmcomm.vxd
・scmdl.sys
・scmm.inf
・scmu.inf
・scmu.sys
・scmuinst.exe
・scuuninst.exe
・oem*.inf(*は数字が入ります)
・del14kti.inf
・scusb14.inf
・scusb142.inf
4. 次に上記2.の「ファイルまたはフォルダの名前の欄を空欄にします。
5. 含まれる文字列に、「OMRON」と半角で入力します。
6. 「探す場所」の変更をします。
[マイコンピュータ]→[ローカルディスク(C:)]→[WINNT]→[INF]の順にクリックして、[OK]
ボタンをクリックしてください。Windows95/98からのバージョンアップのWindows2000の
場合は、[WINNT]ではなく[Windows]でお試しください。
7.検索開始ボタンをクリックし、検索結果で表示されたファイルのうち以下のものが
あれば削除(ごみ箱に移動)します。
・oem*.inf(*は数字が入ります)
・Layout.inf
が表示されましたら削除してください。
アプリケーションの追加と削除
1. [スタート]→[設定]→[コントロールパネル]→[アプリケーションの追加と削除]の順で
開いてください。
2.「ME144KTI」「ME6414KTI」が付いた名前のものがある場合は、[変更/削除]を
クリックしてください。(表示がない場合は、[閉じる]をクリックして閉じてください)
[変更/削除]をクリックしても画面に変化がなければ、[閉じる]をクリックして
アプリケーションの追加と削除を閉じて次項のファイルの削除へ進んでください。
3. [OK]ボタンをクリックしてください。
4.電源切断は「いいえ」をクリックします。
5. アプリケーションの追加と削除を閉じてください。
パソコンに接続されているME6414KTIまたはME6414KTIVをUSBコネクタから抜きます。
パソコンを再起動します。
パソコンを起動してデスクトップの画面になりましたら、ME6414KTIまたはME6414KTIVを
パソコン接続します。
新しいハードウェアの検出ウィザードが表示されます。
商品添付の「ハイパーケーブルWindows2000対応デバイスドライバ インストール手順」を
ご参照いただき、インストールを行ってください。