BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S
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
  6. ME96KTIV>
  7. WindowsXPにME96KTIをインストール中、「〜ファイルが見つからない」または「デバイスをインストール中にエラーが発生しました。関数ドライバがこのデバイスインスタンスに指定されなかったため、インストールが失敗しました」というメッセージが表示され、インストールができない。

FAQ

WindowsXPにME96KTIをインストール中、「〜ファイルが見つからない」または「デバイスをインストール中にエラーが発生しました。関数ドライバがこのデバイスインスタンスに指定されなかったため、インストールが失敗しました」というメッセージが表示され、インストールができない。

対象機種 ME96KTIシリーズ

以下の手順でドライバをアンインストール後、再度インストールを行ってください。

 

ME96KTIをパソコンに接続して以下の手順でお進み下さい。
1. [スタート]→[コントロールパネル]→[フォルダオプション]の順に開いて下さい。
2.「表示」タブをクリックして、画面を切り替えて下さい。
3.「すべてのファイルとフォルダを表示する」にチェックを入れて、[適用]→[OK]の順に
ボタンをクリックして下さい。

 

<デバイスの削除>
1. [スタート]→[設定]→[コントロールパネル]→[システム]の順で開いて下さい。
2.「ハードウェア」タブをクリックしてウィンドウを切り替えて下さい。
3. デバイスマネージャをクリックして下さい。
4.「USBコントローラ」→「その他のデバイス」→「モデム」に以下があれば右クリックし削除して下さい。
 「USB Device」もしくは「ME96KTI」が付いた名前のデバイス
5. ウィンドウ右の×ボタンをクリックしてウィンドウを閉じて下さい。

<ファイルの削除>
WindowsXPをインストールしているドライブをCドライブとしてご説明します。
1. [スタート]→[検索]をクリックします。
 [何を検索しますか?]では、[ファイルとフォルダすべて]をクリックして下さい。
2-1.「探す場所」を以下の手順で指定して下さい。
 -2.「ローカルハードドライブ」右クリックして、「参照」をクリックして下さい。
-3. [マイコンピュータ]→[ローカルディスク(C:)]→[WINDOWS]の
   順にダブルクリックして、[OK]をクリックして下さい。
3. 「ファイルに含まれる単語または句」に、下記のファイルを半角で記入して[検索]をクリックして下さい。[検索]で表示されたファイルを削除(ごみ箱に移動) して下さい。

  scmodem.inf 
  scmodem.pnf
  scloader.sys
  scuninst.exe
  scusb.inf
  scusb.sys
  scusb2.inf
  scusb2.pnf
  suncomm.vxd  
  del96kti.ini  

4. 次に上記2.の「ファイル名のすべてまたは一部」の欄を空欄にして下さい。
5.「ファイルに含まれる単語または句」に、OMRON と半角で入力して下さい。
6. 「探す場所」の変更をします。
  [マイコンピュータ]→[ローカルディスク(C:)]→[WINDOWS]→[INF]の順にクリックして、 
  [OK]をクリックして下さい。
7. [検索]をクリックし、検索結果で表示されたファイルのうち以下のものがあれば
  削除(ごみ箱に移動)して下さい。
  oem*.inf (*は数字が入ります) 
  Layout.inf が出ましたら削除して下さい。 
8.「ファイル」→「閉じる」をクリックして、閉じて下さい。

 

<プログラムの追加と削除>
1. [スタート]→[コントロールパネル]→[プログラムの追加と削除]の順に開いて下さい。
2.「ME96KTI」が付いた名前のものがある場合は、[変更と削除]をクリックして下さい。
(表示がない場合は、[閉じる]をクリックして閉じて下さい)
3. [OK]ボタンをクリックして下さい。
4. 電源切断は「いいえ」をクリックして下さい。
5. [プログラムの追加と削除]を閉じて下さい。

 

パソコンに接続されているME96KTIをUSBコネクタから抜いて下さい。
パソコンを再起動して下さい。

 

デスクトップの画面になりましたらME96KTIをパソコンに接続して下さい。
新しいハードウェアの検出ウィザードが表示されます。
ドライバはWindows2000用のCD-ROMを利用します。
CD-ROMがない場合は、当ホームページよりダウンロードしました
Windows2000用ドライバを利用してインストールを行います。

 

インストール手順は製品に添付のWindowsXP手順書、または
当ホームページよりダウンロード頂きましたWindowsXPインストール手順をご参照頂き、
インストールを行ってください。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。