無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
iPAQ Pocket PC H3600シリーズ(H3630,H3660)にPocket PC 2002を搭載された場合の設定方法は何ですか。
対象機種 MJ6496PDC/H
MJ6496シリーズのドライバをiPAQにインストールし、以下の通信設定を行います。
1.[スタート]-[設定]-タブ[接続]-[接続]をクリックしてください。
2.「必要に応じて、これらの設定を使用してインターネットへ自動的に接続します」の[変更]->[追加]をクリックしてください。
3.[接続名]は、プロバイダの名前などを入れてください。
[モデムの選択]は、「OMRON携帯アダプタ」を選択してください。
[通信速度]は、「115200」を選択してください。
[次へ]をクリックしてください。
4.[電話番号]は、プロバイダの接続電話番号を、市外局番から入れてください。
(電話番号の途中に"-" ハイフンは入れないでください。)
5.[完了]をクリックしてください。
以上で設定完了です。
(詳細につきましては、PC 2002のヘルプをご参照ください。)