無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
CD-ROMを入れると、エラー「RegOpenKeyEx0 error2」と表示される。
対象機種 MJ6496PDC/H
インストールするパソコンにActiveSyncをインストールしていない状態でCD-ROMを入れると、上記エラーを表示します。あらかじめパソコンにActiveSyncをインストール後、付属のCD-ROMを入れてインストールを行ってください。
また、パソコンとiPAQ間にて同期が取れていることを確認してください。