無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
Windows2000にME64KTINのドライバをインストール中、「デバイスをインストール中にエラーが発生しました。関数ドライバがこのデバイスインスタンスに指定されなかったためインストールが失敗しました」というメッセージが表示され、インストールができない。
対象機種 ME64KTIN
以下の手順で、ドライバをアンインストール後再インストールを行ってください。
ME64KTINをパソコンに接続して以下の手順でお進み下さい。
1. [スタート]->[設定]->[コントロールパネル]->[フォルダオプション]の順に開いて下さい。
2.「表示」タブをクリックして、画面を切り替えて下さい。
3.「すべてのファイルとフォルダを表示する」にチェックを入れてください。
4.「登録されているファイルの拡張子は表示しない」の チェックを外し、[適用]->[OK]の順にボタンをクリックして下さい。
《デバイスの削除》
1. [スタート]->[設定]->[コントロールパネル]->[システム]の順で開いて下さい。
2.「ハードウェア」タブをクリックしてウィンドウを切り替えて下さい。
3. [デバイスマネージャ]ボタンをクリックして下さい。
4.「USBコントローラ」「その他のデバイス」「モデム」に以下があれば右クリックし削除して下さい。
「USB Device」もしくは「ME64KTIN」が付いた名前のデバイス
5. ウィンドウ右のバツボタンをクリックしてウィンドウを閉じて下さい。
《ファイルの削除》
Windows2000をインストールしているドライブをC:ドライブとしてご説明します。
1. [スタート]->[検索]->[ファイルやフォルダ]の順で開いて下さい。
2. [ファイルまたはフォルダの名前]に、下記のファイルを1つずつ半角で入力して、3-1.から5.の操作を行って下さい。
SCPNCOM.vxd
scpndl.sys
SCPNM.inf
SCPNU.inf
SCPNU.sys
scpnuist.exe
del64ktN.ini
Scpn.inf
Scpn2.inf
Scpndl.sys
SCUninst.exe
3-1.「探す場所」を以下の手順で指定して下さい。
-2.「ローカルハードドライブ」右側の逆三角▼ボタンをクリックして、「参照」をクリックして下さい。
-3. [マイコンピュータ]->[ローカルディスク(C:)]->[WINNT]の順にクリックして、[OK]ボタンをクリックして下さい。
Windows95/98からのバージョンアップのWin 2000の場合は[WINNT]ではなく[Windows]でお試し下さい。
4. [検索開始]ボタンをクリックして下さい。
5. 検索結果で表示されたファイルがあれば削除 (ごみ箱に移動) して下さい。
6. 「含まれる文字列」に、「OMRON」と半角で入力して下さい。
7. 「探す場所」の変更をします。
[マイコンピュータ]->[ローカルディスク(C:)]->[WINNT]-> [INF]の順にクリックして、[OK]ボタンをクリックして下さい。
Windows95/98からのバージョンアップのWin 2000の場合は [WINNT]ではなく[Windows]でお試し下さい。
8. 「検索開始」ボタンをクリックし、検索結果で表示されたファイルのうち以下のものがあれば削除(ごみ箱に移動)して下さい。
oem*.inf (*は数字が入ります)
Layout.inf が出ましたら削除して下さい。
9.「ファイル」->「閉じる」をクリックして、閉じて下さい。
《アプリケーションの追加と削除》
1. [スタート]->[設定]->[コントロールパネル]->[アプリケーションの追加と削除]の順で開いて下さい。
2.「ME64KTIN」が付いた名前のものがある場合は、[変更/削除]をクリックして下さい。
[変更/削除]をクリックしても、削除されないこともあります。
この場合、「ファイルの削除」の8.まで行なった後、行って下さい。
(表示がない場合は、[閉じる]をクリックして閉じて下さい)
3. [OK]ボタンをクリックして下さい。
4. 電源切断は「いいえ」をクリックして下さい。
5. アプリケーションの追加と削除を閉じて下さい。
パソコンに接続されているME64KTINをUSBコネクタから抜いて下さい。
パソコンを再起動して下さい。
パソコン起動してデスクトップの画面になりましたらME64KTINをパソコンに接続して下さい。
新しいハードウェアの検出ウィザードが表示されます。
CD-ROM添付の「ハイパーケーブルWindows2000対応デバイスドライバインストール手順」をご参照頂き、インストールを行ってください。