無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
フィルタリングの初期値の設定を教えてください。
対象機種 MR104X、MR104XP
LAN→WANは、TCP/UDPの137.138.139番ポートは閉じています。それ以外のポートはすべて開いています。
WAN→LANは、すべてのポートを閉じています。
DMZポートはWAN→LAN、LAN→WANすべて通します。
Unnumberd設定時は、LAN→WANは、TCP/UDPの137.138.139番ポートは閉じています。それ以外のポートはすべて開いています。
WAN→LANは、すべてのポートを閉じています。