無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
IKE Keep Alive機能を利用しVPN接続を行うと、VPN接続速度が遅くなります。あるいは、VPN接続が切れたり、再接続しないことがあります。どうしたらいいですか?
対象機種 MR104DV、MR204DV
接続先の機器(VPNルータなど)が、IKE Keep Alive機能によってMR104DVから送出されるpingに対し、応答を返さない設定(ステルスモード)になっている可能性があります。
この場合は、「VPNポリシー定義」画面で、IKE Keep Alive機能の接続先 IPアドレス(「IKE KeepAlive
IPアドレス」)に、VPN接続する相手(リモート先)の ローカルIPアドレスを指定してください。