無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
以下のようなアラートメールが転送されてきました。どういう内容か教えてください。
Security Alert
2003-04-02 06:35:12 - TCP SYN RES SET - Source:×.×.×.×,(1),WAN
-
Destination:*.*.*.*,(2),LAN
対象機種 MR104DV、MR104X、MR104XP
DOS攻撃を検知し防御機能が動作したことを知らせています。
日時-攻撃の種類-
検知したパケットデータの
送信元IPアドレス×.×.×.×,ポート番号
送信先IPアドレス*.*.*.*,ポート番号
がわかります。必ずしも攻撃とは限りませんが、設定間違いやネットワークの不備が原因の場合もあります。情報のひとつとして活用ください。