無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
フィルタリングの初期値の設定を教えてください。
対象機種 MR104DV
LAN→WANは、137.138.139は閉じています。それ以外はすべて通します。
WAN→LANは、すべて閉じています。
DMZポートはWAN→LAN、LAN→WANすべて通します。
Unnumberd設定時は、LAN→WANは、137.138.139は閉じています。それ以外はすべて通します。
WAN→LANは、すべて閉じています。
Unnumberd機能は、ファームウェアのVer.1722Aから追加された機能です。