無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
DoS攻撃防御機能で検知/対応できるものを教えてください。
対象機種 MR104DV、MR104X、MR104XP
ハッカーなどの不正なアクセスがあった場合に、ルーター本体やルーターのLAN側のネットワークを保護するための機能をDOS攻撃防御機能といいます。DOS攻撃防御機能で検知・対応できるのは以下の通りです。
<Block動作>
・StealthPortScan
・LandAttack
・Ping of Death
・IP with Zero length
・Tear Drop
・Fragment Flooding
・FIN Scan
・TCP SYN Reset
・NmapXmasScan
・IP Spoofing
<攻撃を受けたときに1分間 WAN→LAN を閉じる>
・Ping Flood
・SYN Flood