無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
JDSL1.5Mのサービスで接続する場合の設定を教えてください。
対象機種 MA150U
JDSLの設定方法は以下の設定値になります。
なお、当社にて「DION」のADSLサービスで「MA150U」が動作することは確認しましたが、動作を保証するものではありませんので、予めご了承願います。
●インストーラを使用する場合
「MA150U」に付属の取扱説明書「第2章セットアップする 2-1ドライバのインストール」に従って設定を行ってください。
なお、インストーラ画面内で、ADSL事業者名を選択する欄に「JDSL」の名称は表示されませんので、「その他」を選択し、次に表示された画面で以下の設定を行ってください。
設定項目 | 設定内容 |
---|---|
プロトコル | PPPoA |
VCI値 32 | VPI値 0 |
Encapsulation | NULL |
MTU値 | 「変更しない」を選択 |
●手動で設定する場合
「MA150U」に付属の取扱説明書「第6章手動で設定する」に従って、設定を行ってください。プロトコル値の変更のところでは、以下の表を参考に設定を行ってください。
ADSL事業者 | フォルダ名 | プロパティ | 値 |
---|---|---|---|
JDSL | PPPoA | Rfc2364 Encapsulation |
NULL ENCAPSULATION |
Rfc2364 VCI | 32 | ||
Rfc2364 VPI | 0 |