無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
WindowsXPに対応していますか。
対象機種 HSF6000
残念ながら、HSF6000は、WindowsXPに対応させることができません。
HSF6000は、元々、Windows95やWindows 98用のハードウェアなのですが、Windows2000には、何とか対応させることができました。しかしながら、最新のWindowsXPには対応させることができませんでした。
開発部隊も様々な努力を行なったのですが、ハード的な制限により対応させることができませんでした。
そのため、残念ながら、今後も対応させることができません。
ご要望に沿うことができず、まことに申し訳ございません。
ご愛用いただいているお客様には非常に心苦しいのですが、何とぞ、ご了承いただきますようお願い申し上げます。