無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
Presto!Pagemanagerをインストールすると、再起動時にwin.comが見つからないというエラーが出てWindowsが起動しない。
対象機種 HSF6000
Autoexec.oldというバックアップが残っています。C:>の入力待ちで止まっていますので、COPYAUTOEXEC.OLD
AUTOEXEC.BATとタイプしてエンターキーを押します。上書きするかどうかメッセージが表示されますので、Yをタイプしてエンターキーを押します。
コピーが完了したら、Ctrl + Alt + Delの3つのキーを同時に押して、再起動してください。
これで回復します。
ある条件下でしか発生しないので、発生する頻度は極くまれです。
1. SET PATH=...で始まる記述が2個以上有る場合。
2. 最後のSET PATHの記述が、SET PATH=Program files....。などのDOSレベルでは認識されないスペースで区切られたロングファイル名の指定がある場合です。
DOSレベルでは無効なパスですが、PageManagerをインストールすると、スペースの間に「;(セミコロン)」を入れてしまいます。そうすると、今までは無効なパス設定が、有効になってしまい、c:¥windowsが消えてしまうのが原因です。