無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
Windows2000で、ドライバがインストールできない。どうしたらいいでしょうか。
対象機種 HS600U
お手数おかけいたしますが、以下の削除手順をお願い致します。スキャナーのUSBケーブルはパソコンに接続したまま以下の手順で再インストールをお試しください。
[スタート]->[コントロールパネル]->[フォルダオプション]の順に開いてください。
(フォルダオプションがない場合はコントロールパネル画面左上の「クラシック表示に切り替える」をクリックします)
「表示」タブをクリックして、画面を切り替えてください。「すべてのファイルとフォルダを表示する」にチェックを 入れてください。「登録されているファイルの拡張子表示しない」のチェックをはずしてください。
[適用]->[OK]の順にボタンをクリックしてください。
「システム」を開いて上のタブから「ハードウェア」を選択します。その中のデバイスマネージャーを開いてください。
イメージングデバイス箇所から!か?マークの付いた項目がありましたら削除します。
同じくUSBコントローラーの箇所も確認頂きまして、!か?マークの付いたOMRONのHS600(もしくはUSB DEVICE)項目がありましたら削除します。
コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」から、OMRONスキャナドライバを削除します。
削除終わりましたら画面を全てじて USBケーブルを抜いてください。
[スタート]->[検索]->「ファイルやフォルダ」の順に開いて下さい。
「ファイルまたはフォルダの名前」に以下にご紹介するファイル名を入力して検索をおこないます。
「ファイルまたはフォルダの名前」に、PV8630 と入力してください。
「探す場所」は参照から進んで、マイコンピュータ→ローカルディスク(c)→WINDOWS→infの順に、INF を選択してOKボタンを押してください。
[検索開始]ボタンをクリックして、検索をして下さい。ウィンドウ右の「検索結果」に表示されましたファイルを 右ボタンでクリックして、「削除」をえらんでください。「ファイル削除の確認」ダイヤログが表示されましたら、
[はい]ボタンをクリックして削除して下さい。
同じように今度は別のファイル名の検索を繰り返します。探す場所は先ほどと同じままで検索します。
「ファイルまたはフォルダの名前」に PVUSD と入力してください。
[検索開始]ボタンをクリックして、検索をして下さい。
ウィンドウ右の「検索結果」に表示されましたファイルを右ボタンでクリックして、「削除」をえらんでください。 「ファイル削除の確認」ダイヤログが表示されましたら、[はい]ボタンをクリックして削除して下さい。
「ファイルまたはフォルダの名前」に oem と入力します。
「含まれる文字列」に omron と入力します。「検索開始」ボタンを押してください。
oem(数字).inf という名前のファイルが出てきましたら、数字をメモして(例:oem8.inf)ください。 出てこない場合は手順 5にお進みください。
「含まれる文字列」から omron を消します。
「ファイルまたはフォルダの名前」に 先ほどメモして頂いたoem(数字)を入力します。「検索開始」ボタンを押します。
「oem?.inf」と「oem?.pnf」が対で存在しますので、削除します。
検索の画面を閉じてください。
[マイコンピュータ]-[ローカルドライブ(C:)]-[Windows]-[TWAIN_32]の順番にダブルクリックで開きます。その中にございます[hs600]フォルダごと削除します。
これで、再起動しMacafeeやNortpnなどのアンチウィルスソフトを終了し、[Setup.exe]を起動して、スキャナドライバを再インストールします。