無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
WindowsXPでPaper Port Deluxe Pro Ver3.01を使用しています。ADFを使って連続スキャンを実行すると、5枚ほど読み込んだところで、パソコンがフリーズしてしまいました。改善方法はありませんか。
対象機種 HS600U
Windows2000よりもWindowsXPでは更にメモリの細かな設定が可能になっています。多数ページを読み取るためには、メモリ関連の設定をプログラム優先から、バックグラウンドとシステムキャッシュに優先度を指定する事で解決します。
[スタート]-[コントロールパネル]-[パフォーマンスとメンテナンス]-[システム]-[詳細設定]の順にクリックします。
・「プロセッサのスケジュール」 | : | 【バックグラウンドサービス】をクリック。 |
・「メモリ使用量」 | : | 【システムキャッシュ】をクリック。 |
・「仮想メモリ」 | : | 【カスタム設定】で可能な限り大きな値を割り当てます。 例(初期値762、最大:1524に設定) |