無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ/よくあるご質問
Nutanix環境に自動シャットダウンソフトVirtuAttendant(型式:PA10V)のVer.2.0.0をデプロイしようとしていますが、設定ウィザード「STEP.4 停止優先度設定」で「VMリストを取得できませんでした」のメッセージが表示され、仮想マシンが表示されませんでした。また、【ノード一覧】画面を表示したところ、「ノードリフレッシュでエラーが発生しました。」が表示されました。
VirtuAttendant(Ver.2.0.0)では、Nutanix環境のProtection Domainを設定している必要があります。Protection Domainを設定していないNutanix 環境にVirtuAttendantをデプロイした場合には、ご質問の現象が発生します。お手数ですが、Protection Domainを設定した後に、再度、VirtuAttendantの設定ウィザードを実施してください。
参考までに、Protection Domainの設定事例を記載します。
■Nutanix環境におけるProtection Domainの設定事例
以上でProtection Domainの設定は完了です。