無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ/よくあるご質問
自動シャットダウンソフトVirtuAttendant(型式:PA10V)は、複数台の仮想マシンを同時にシャットダウンさせることができますか?
注.VirtuAttendant(型式:PA10V) Ver.2.0.0の仕様に基づいて説明していますので、ソフトウェアバージョンが異なれば内容が変わることがあります。
VirtuAttendantのVer.2.0.0ではグループ設定の機能を使用することで、複数台の仮想マシンを同時にシャットダウンさせることができます。
以上の設定で、複数台の仮想マシンを同時にシャットダウンさせることができます。