無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ/よくあるご質問
自動シャットダウンソフトVirtuAttendant(型式:PA10V)をvCSA 7.0とESXi 7.0の環境で使用する予定です。Webサイトの「仮想化プラットフォーム対応状況」を確認したところ、「(3) スタンドアロン構成」には対応していると書かれていますが、このスタンドアロン構成とは、vCSA管理下を含むのでしょうか。
VirtuAttendantをESXi環境で使用する場合、必ずvCSAが必要になります。vCSAがある場合にはVirtuAttendantを使用できますが、vCSAがない場合にはVirtuAttendantを使用できないため、SC21のみでの対応になります。