無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ/よくあるご質問
入力電源異常(停電など)が発生したことによる自動シャットダウン処理中に、コンピュータが再起動してしまう。
コンピュータをスタンバイモードから回復させるために、入力電源異常(停電など)によるバックアップ運転時に、UPSからUSB通信(D+/D-信号)にWake ON USB信号を送信します。
この動作によって、コンピュータがシャットダウンした後に、
・UPSは、コンピュータとUPS間のUSB通信がスタンバイ状態と同じと判断
・UPSは、コンピュータに対しWake On USB信号を送信
・コンピュータは、Wake On USB信号を受信
その結果、再起動にいたっています
対処方法としては
コンピュータのBIOS設定をご確認のうえ、Wake ON USB信号に関連する設定の変更をお願いします。
<事例:BIOS設定変更手順>