BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S
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
  4. FAQ/よくあるご質問>
  5. 無停電電源装置(UPS)トラブルシューティング>
  6. 鳴動しているブザー音を止めたい。ブザー音が鳴らないようにしたい。

FAQ/よくあるご質問

鳴動しているブザー音を止めたい。
ブザー音が鳴らないようにしたい。


■UPS本体から聞こえるブザー音を止めるにはどうすればいいですか?

※今時点、すでに鳴っている場合の処置のこと
  こちらを参照ください。



■UPS本体から、ブザー音が鳴らないようにしたい。

※今時点、鳴っていないが鳴らないようにする場合の処置のこと



UPSの機種により下記のように操作します。



【常時インバータ給電方式】

[BAシリーズ、BU-2SWシリーズ、BU-REシリーズ、BU-RWシリーズ、BU-SWシリーズ]
UPSの入力電源を断にし、状態表示がすべて消えたことを確認します。
前面の電源スイッチ横の設定スイッチ:1をON側にします。
UPSの入力電源を入にし、電源スイッチをONにします。
注:停電等発生時、バッテリ交換必要時にブザーが鳴らなくなります。
  その他の異常状態等(接続容量オーバー、動作異常など)ではブザーは鳴ります。



[BU1002RW、BU-2RWLシリーズ]

取扱説明書の
4.無停電電源装置(UPS)の機能について
4-4.LCDメニューについて

メニューの
設定→ローカル設定→ブザー設定→バックアップ時オフまたは常時オフに設定を行ってください。

[操作]

(1) 商用電源にAC入力プラグを接続すると、ステータス画面になります。

(2) (Enterスイッチ)を押すと、メニュー画面に切り替わります。

(3) (下スイッチ)を押し、「設定」を選択(反転)後、Enterスイッチを押すと、設定画面に切り替わります。

(4) 「ローカル設定」を選択(反転)後、Enterスイッチを押すと、ローカル設定画面に切り替わります。

(5) (下スイッチ)を押し、「ブザー設定」を選択(反転)後、Enterスイッチを押すと、ブザー設定画面に
   切り替わります。

(6) (下スイッチ)を押し、「バックアップ時オフ」または「常時オフ」(※1)を選択(反転)後、Enterスイッチを押す
   と、ブザーが鳴らない設定が有効になります。

(7) (ESCスイッチ)を数回押して、ステータス画面に戻ってください。
   以上で、設定完了です。

(※1)バックアップ時オフ :停電等発生時、バッテリ交換必要時にブザーが鳴らなくなります。
   その他の異常状態等(接続容量オーバー、動作異常など)ではブザーは鳴ります。
    常時オフ :一切、ブザーが鳴らなくなります。



【ラインインタラクティブ方式】

[BN-Rシリーズ]
取扱説明書の
4.無停電電源装置(UPS)の機能について
4-4.LCD設定項目について/LCDメニューについて

メニューの
セッテイ(設定)→ローカルセッテイ(ローカル設定)→ブザーセッテイ(ブザー設定)
→バックアップジオフ(バックアップ時オフ)またはジョウジオフ(常時オフ)
に設定を行ってください。

[操作]

(1) 商用電源にAC入力プラグを接続すると、ステータス画面になります。

(2) (Enterスイッチ)を押すと、メニュー画面に切り替わります。

(3) (下スイッチ)を押し、「3.セッテイ」を選択(反転)後、Enterスイッチを押すと、3.セッテイ画面に切り替わり
   ます。

(4) 「ローカルセッテイ」を選択(反転)後、Enterスイッチを押すと、ローカルセッテイ画面 に切り替わります。

(5) (下スイッチ)を押し、「ブザーセッテイ」を選択(反転)後、Enterスイッチを押すと、ブザーセッテイ画面に
   切り替わります。

(6) (下スイッチ)を押し、「バックアップジオフ」または「ジョウジオフ」(※1)を選択(反転)後、Enterスイッチを
   押すと、ブザーが鳴らない設定が有効になります。

(7) (ESCスイッチ)を数回押して、ステータス画面に戻ってください。
   以上で、設定完了です。

(※1)バックアップジオフ :停電等発生時、バッテリ交換必要時にブザーが鳴らなくなります。
   その他の異常状態等(接続容量オーバー、動作異常など)ではブザーは鳴ります。
    ジョウジオフ :一切、ブザーが鳴らなくなります。



取扱説明書については、こちらから、ダウンロードすることが可能です。



[BN-Tシリーズ]

取扱説明書の
3.動作を確認し、運転を開始する
3-4 LCDメニューによる操作
3-4-1 UPS設定変更のメニュー画面
3-4-2 LCDのメニュー一覧

メニューの
セッテイ(設定)→ローカルセッテイ(ローカル設定)→ブザーセッテイ(ブザー設定)
→バックアップジオフ(バックアップ時オフ)またはジョウジオフ(常時オフ)
に設定を行ってください。

[操作]

(1) 商用電源にAC入力プラグを接続すると、ステータス画面になります。

(2) (Enterスイッチ)を押すと、メニュー画面に切り替わります。

(3) (下スイッチ)を押し、「3.セッテイ」を選択(反転)後、Enterスイッチを押すと、3.セッテイ画面に
   切り替わります。

(4) 「ローカルセッテイ」を選択(反転)後、Enterスイッチを押すと、ローカルセッテイ画面に切り替わります。

(5) (下スイッチ)を押し、「ブザーセッテイ」を選択(反転)後、Enterスイッチを押すと、ブザーセッテイ画面に
   切り替わります。

(6) (下スイッチ)を押し、「バックアップジオフ」または「ジョウジオフ」(※1)を選択(反転)後、Enterスイッチを
   押すと、ブザーが鳴らない設定が有効になります。

(7) (ESCスイッチ)を数回押して、ステータス画面に戻ってください。
   以上で、設定完了です。

(※1)バックアップジオフ :停電等発生時、バッテリ交換必要時にブザーが鳴らなくなります。
   その他の異常状態等(接続容量オーバー、動作異常など)ではブザーは鳴ります。
    ジョウジオフ :一切、ブザーが鳴らなくなります。



取扱説明書については、こちらから、ダウンロードすることが可能です。



[BN-XRシリーズ]
製品添付の自動シャットダウントソフトから、ブザーOFF設定を行ってください。

ON: アラームが必要なときブザーが鳴ります。(工場出荷時設定)
OFF: ブザーが鳴らなくなる設定です。
入力電源異常(停電、入力過電圧)により、バックアップ運転をしているときのブザーが鳴りません。その他のアラームブザーは停止できません。


【常時商用給電方式】
[BXシリーズ、BY-Sシリーズ、BY-Wシリーズ]
UPSの入力電源を断にし、状態表示がすべて消えたことを確認します。
背面の設定スイッチ:1をON側にします。
UPSの入力電源を入にし、電源スイッチをONにします。
注:停電等発生時、バッテリ交換必要時にブザーが鳴らなくなります。
  その他の異常状態等(接続容量オーバー、動作異常など)ではブザーは鳴ります。



[BZシリーズ]
設定は、こちらを参照ください。
バックアップ運転時、ブザーをならない設定ができます。



▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。