無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ/よくあるご質問
UPSに接続した機器の電源が入りません。/UPSに接続した機器が動作しません。
UPSのランプ表示を確認します。
【なにも表示していない場合】
【[HH]、[H-]、[HL]、[LH]、[L-]、[LL]、[-H]、[-L]の場合】
UPSの入力プラグを接続しているコンセント(元電源)の電圧が高い/低いまたは周波数が高い/低いことが考えられます。
UPS起動電圧および周波数範囲に収まるよう、元電源の電圧および周波数を点検してください。
元電源の電圧および周波数が起動範囲であった場合、UPSの故障が考えられます。
修理のお申込みはこちら。
【[--]表示の場合】
UPSの電源スイッチを入れます。
解消しない場合は、UPSの故障が考えられます。
修理のお申込みはこちら。
【[On]表示の場合】
接続機器のプラグが、UPS背面コンセントから抜けていないか/緩んでいないかの確認のため、接続機器のプラグを挿し直します。
解消しない場合は、 接続機器のプラグをUPSのコンセントから抜いて、別のコンセントに接続します。
接続機器の電源が入った場合/接続した機器が動作した場合
UPSの故障が考えられます。
修理のお申込みはこちら。
接続機器の電源が入らなかった場合/接続した機器が動作しない場合
接続機器メーカー様にお問い合わせください。