無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ/よくあるご質問
無停電電源装置(UPS)をOFFにして一次側の電源タップやブレーカーを切っても、状態表示が消灯せず「- -」表示が点滅している。
無停電電源装置(UPS)へ供給している商用電力が完全に0Vにならなかったり、サージキラー(雷ガード)付き電源タップ側のスイッチで無停電電源装置(UPS)への商用電力を切っている場合などに本現象が発生することがあります。
UPSの故障ではありませんので、このような現象が発生する場合は無停電電源装置(UPS)を接続している商用電源を切る際に無停電電源装置(UPS)のAC入力プラグをコンセントから必ず抜いてご利用ください。
本現象はBX35F、BX50Fにて発生する事を確認しております。