無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ/よくあるご質問
・停電でもないのに頻繁にバックアップ運転をしているのですが、どうしたらいいですか。
・カチャカチャ音がする。
・停電でもないのに頻繁に切り替えを行っている。
・バッテリ交換ランプが点滅している状態で、ブザー停止ができない。
1.入力電源に電圧の変動等、異常がある可能性があります。無停電電源装置(UPS)を別の電源コンセントに接続してみてください。たこ足配線をしている場合は、ほかの機器を外してください。また、クーラーなどの大型機器を止めてみてください。
2.レーザープリンターが接続されていませんか。プリンターは大電流が流れるため、UPSの出力能力を超過することがあります。UPSからプリンターを外し、プリンターのプラグを商用コンセントに直接、接続してご使用ください。