FAQ/よくあるご質問
コールドスタート機能とは、入力電源のないところ/ときでもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。
コールドスタート機能を有するUPSと設定はこちら。
[使用上の留意点]
- ・
- 使用すると、内部バッテリの電力を消費し続けますので、使用後は、速やかに充電をしていただけますようお願い申し上げます。
- ・
- また、この使用方法では、バッテリに対し、充放電を繰り返すことになりますので、期待寿命より早く寿命を迎えることになります。あらかじめ、ご了承ください。
- ・
- 屋外使用は、雨滴、塵埃の侵入による故障が発生しやすくなります。ご使用しないでください。
- ・
- 自動車走行中は、振動が加わる状態であり、故障が発生しやすくなります。ご使用しないでください。
- ・
- 直射日光のあたる場所など、高温状態(40℃超)にならないようにしてください。
▲上へ戻る