無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ/よくあるご質問
出力信号で直接リレーを駆動するには。
対象機種 BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BL100T/BL75T/BL50T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T
オプションカードSC08を使用することで可能です。
出力信号の最大電流は2A(抵抗負荷)、1A(誘導性負荷)です。この電流で駆動されるリレーを選定ください。尚、リレー用電源は別途必要です。接続方法についてはSC08取扱説明書をご参照ください。
SC08取扱説明書はコチラ