無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ/よくあるご質問
バッテリを使い切った場合の無停電電源装置(UPS)の動作を教えてください。
(1) | 2次側出力は、停止します。 |
(2) | 1次側の電源が正常に回復すると充電を再開します。 |
(3) | 充電時間が短いと十分な充電がされないため、バックアップ動作において、短時間で負荷の電源が落ちる(2次側出力が停止する)可能性があります。 |
バッテリが劣化している場合の無停電電源装置(UPS)の動作を教えてください。
(1) | UPS本体の起動 UPSは起動(2次側に出力)できます。ただし、バッテリの劣化が進行していると、起動(2次側に出力)できない場合があります。 |
(2) | バックアップ動作 バックアップされずに負荷の電源が落ちる(2次側出力が停止する)可能性が非常に高いです。 そのためバッテリを交換することをおすすめします。 |
(3) | バッテリ交換表示時の動作 2次側に出力を継続します。ただし、バッテリの劣化が進行していると、2次側の出力が停止する場合があります。 |