無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ/よくあるご質問
PowerAct Pro Master Agentをインストールしているパソコンはシャットダウンしていないのに、PowerAct Pro Slave Agentをインストールしているパソコンのみシャットダウンする場合がある。
《現象発生のシステム構成例》
本現象は、次のようなシステム構成の場合に発生する可能性があります。
システムA(パソコン1とパソコン2の構成)/システムB(パソコン3とパソコン4の構成)
《本現象の発生条件》
本現象は、次の4つの条件【1】~【4】が重なった場合に発生する可能性があります。
《現象の改善策》
【ご注意】
改善策1
PowerAct Pro Master AgentをインストールしているパソコンのネットワークのIPアドレスを全て異なるIPアドレスにする。
↓ IPアドレスが変更できない場合はこちらの改善策を行ってください。
改善策2
OS標準の「TCP/IPフィルタリング」の設定をする。
設定手順については、下記《TCP/IPフィルタリング設定手順》をご参照ください。
《TCP/IPフィルタリング設定手順》は、PowerAct Pro Master Agent とPowerAct Pro Slave Agentのそれぞれについて説明いたします。