無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ/よくあるご質問
BN-Sシリーズで自動シャットダウン後、復電時にUPSは再起動したがサーバが再起動しませんでした。どうしたらよいですか?
UPSがバックアップ中に復電した場合、UPSはシャットダウン後直ちに再起動して出力を開始しますが、UPSの出力OFF→ONとなる時間が短いことによりサーバが復電を検知できず、再起動できない場合があります。
この場合、再起動時にUPSが出力を開始するまでの時間を遅延させることにより、サーバが復電を検知して再起動できるようになります。
下記に添付の「起動遅延時間設定ツール」を用いると、再起動時にUPSが出力を開始するまでの時間を変更することが可能です。詳細は取扱説明書を参照ください。