FAQ/よくあるご質問
電源障害時に複数のサーバ・パソコンをシャットダウンするにはどうしたらよいでしょうか。
シャットダウンソフト(PowerAct Pro)の連携シャットダウン機能を使用する方法とネットワークカード(SC21)・SNMP/Webカード(SC20G2)を使用する方法があります。
<シャットダウンソフト PowerAct Proを使用した方法>
UPSと専用ケーブル(RS-232C/USB)で直接接続されているコンピュータには「PowerAct Pro マスターエージェント」をインストールします。それ以外のコンピュータには「PowerAct Pro スレーブエージェント」をインストールするか、「PowerAct Pro マスターエージェント」からスクリプトコマンドを発行させることによりコンピュータを自動シャットダウンさせることができます。
- ※
- コンピュータとUPSの接続にはRS232CとUSBのどちらか一方のみを使用してください。また各コンピュータは同一セグメント上のネットワークに接続して下さい。もし、同一セグメントでネットワーク接続できない場合はコンピュータにネットワークインターフェースカードを追加するなどしてLANポートを増設し、同一セグメントに属するよう設定して下さい。
![シャットダウンソフト PowerAct Proを使用した連携シャットダウン図](img/a_soft_001_fig01.gif)
<ネットワークカード(SC21)・SNMP/Webカード(SC20G2)を使用した方法>
SNMP/Web カード(SC20G2)が装着されたUPSとシャットダウンさせたいコンピュータをLAN接続する必要があります。構成例を参考に、UPSとコンピュータを接続してください。
- ※
- コンピュータに「PowerAct Pro スレーブエージェント」をインストールする、もしくはネットワークカード(SC21)・SNMP/Webカード(SC20G2)よりスクリプトコマンドを発行させることにより、コンピュータを自動シャットダウンさせることができます。
- ※
- もし、同一セグメントでネットワーク接続できない場合はコンピュータにネットワークインターフェースカードを追
加するなどしてLANポートを増設し、同一セグメントに属するよう設定して下さい。
![SNMP/Webカード SC20Gを使用した自動シャットダウン図](img/a_soft_001_fig02.jpg)
[参考]マスターエージェントと スレーブエージェントについて
- ●
- マスターエージェント
UPSを、RS232CまたはUSBにて直接制御するサーバ・パソコンにインストールされる。
UPSの監視/制御、LAN上につながるサーバ・パソコンの起動/停止をも一元的に管理。
UPSに実装して使用されるSC21/SC20G2も、UPSを直接制御するため、マスターエージェントとして機能する。
<マスターエージェントのインストールガイドはこちら(対応するOSを選択してください)>
- ●
- スレーブエージェント
マスターエージェントからの指令に基づき、サーバ・パソコンをシャットダウンする。UPSの制御は行わない。
<スレーブエージェントのインストールガイドはこちら(対応するOSを選択してください)>
![マスターエージェントと スレーブエージェントの接続図](img/a_soft_001_fig03.jpg)
▲上へ戻る
![](../../../img/rmenu_search_boxtop.png)
![](../../../img/rmenu_search_boxbottom.png)