FAQ/よくあるご質問
UPS本体の寿命(設計上の標準使用期間)を教えてください
UPS等の設計上の標準使用期間は、周囲温度が25˚Cの場合で7年、40˚Cの場合で5年です。ただし、設計上の標準使用期間は周囲環境(温度、塵埃)によっても異なるため、保証値ではなく目安となります。
計画的に本機を交換し、設計上の標準使用期間を超えて使用しないでください。設計上の標準使用期間を超えてそのまま使用を続けた場合、経年劣化により、正常にバックアップできなくなる、または突然運転を停止するなどの誤動作や故障の原因になります。
また、発煙、発火が生じ、けが、火災などの事故に至る恐れがあります。
▲上へ戻る