無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ/よくあるご質問
長時間バックアップできる無停電電源装置(UPS)はありますか。
対象機種 無停電電源装置(UPS)全般
出力容量が大きい、もしくはバッテリを増設できるタイプの無停電電源装置(UPS)を選定いただくと、長時間バックアップが可能です。
但し、毎日停電を繰り返すような場合は、バックアップ時間が短くなりバッテリの寿命が極端に短くなります。
また、バックアップ後充電するまでに時間がかかるため、充電時間が短いとバックアップ時間も短くなります。
<バッテリが増設できる機種>
●常時インバータ(100V出力)
BU100SW(BUM100Sを1台まで増設可能)
BU150SW(BUM150Sを1台まで増設可能)
BU75RW(BUM100Rを1台まで増設可能)
BU100RW(BUM100Rを1台まで増設可能)
BU200RW(BUM300Rを1台まで増設可能)
BU300RW(BUM300Rを1台まで増設可能)
BU100RE(BUM100REを3台まで増設可能)
BU150R(BUM150RAを6台まで増設可能)
●常時インバータ(200V出力)
BU5002R(BUM5002Rを3台まで増設可能)
BU3002R(BUM3002Rを3台まで増設可能)
BU3002RH(BUM3002Rを3台まで増設可能)
BU3002SW(BUM300Sを1台まで増設可能)
BU1002SW(BUM100Sを1台まで増設可能)
バックアップ時間(目安)についてはこちらよりご確認ください。