BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S
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
  4. FAQ/よくあるご質問>
  5. 無停電電源装置(UPS)設置/保管について>
  6. バッテリユニットまたは無停電電源装置(UPS)の保管上の注意点はありますか。

FAQ/よくあるご質問

バッテリユニットまたは無停電電源装置(UPS)の保管上の注意点はありますか。

対象機種 無停電電源装置(UPS)全般

バッテリは、使用しない場合でも自然放電し、長期間放置しますと過放電状態となります。そのため、バックアップ時間が短くなったり、使用できなくなることがあります。
内蔵されているバッテリの保管期間は、完全充電状態から保管温度25℃以下の場合6ヶ月、保管温度40℃以下の場合、2ヶ月以内に開封してUPSを電源につないでフル充電を行ってください。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。