無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ/よくあるご質問
付属品(ケーブル等)を失くしてしまいました。購入することはできますか。
無停電電源装置(UPS)の付属品、ケーブル等は、オムロンダイレクトでご購入いただけます。
詳しくは、オムロンダイレクトホームページ(オプション)をご覧ください。
※オムロンダイレクトホームページに掲載されていない付属品等につきましては、お手数ですがメール
もしくはお電話にてオムロンダイレクトへお問い合わせください。
TEL:03-6718-3635/FAX:03-6718-3640
電話受付時間 月曜日~金曜日(祝祭日、当社の休日を除く) 9:30-17:00(12:00-13:00を除く)
メールアドレス omron_direct@omron.com
<ご参考>
製品に付属している通信ケーブと同じ仕様のケーブルは、以下記載の型式となります。
RS232Cケーブル(型式:BUC22)
USBケーブル (型式:BUC23)
※付属品、オプション品の詳細は、こちらをご覧ください。
<ご注意>
市販のRS232Cケーブル(ストレートケーブル/コネクタ形状がパソコン側:メス⇔UPS側:オス)および 市販のUSBケーブル(コネクタの形状が、パソコン側:Aタイプ(オス)⇔UPS側:Bタイプ(オス))を、 付属ケーブルの代用品として使用された場合、動作の保証は致しかねます。
また、市販のRS232Cケーブルを使用しパソコンを起動されると、UPSのインストールウィザードが起動する ことがあります。その場合は表示されたウインドウを閉じてご使用ください。