無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
モデムの故障診断の方法を教えてください。
対象機種 MD24FB10V
以下のセルフテストの機能によりモデムのハードウェアのチェックを行います。
1.モデム本体のPHONEボタンを押しながら電源をONします。
2.PHONEボタンを押しながら数秒するとブザーがなります。ブザーがなりましたらPHONEボタンを放します。
3. ラインモニタのAA、EC、HSのいずれかのランプが点灯している場合は、モデム本体に異常があります。ブザーがなる前に上記のランプが一瞬点灯することがありますが、これは異常ではありません。異常発生のときは、上記のランプが点灯したままになります。