BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S
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
  6. MT128S-D/R

FAQ


MT128S-D/R

アナログポートの設定について

1
ダイアルインの設定方法を知りたい。
2
iナンバーに対応していますか。
3
NTTキャッチホンの設定方法を知りたい。
4
擬似キャッチホンの設定方法を知りたい。
5
ナンバーディスプレイの設定方法を知りたい。
6
ボイスワープの設定方法を知りたい。
7
発信者番号通知の設定方法を知りたい。
8
ナンバーディスプレイの設定を解除したい。
9
アナログポートの電話機から発信はできるが着信ができない。
10
アナログポートの電話機から着信はできるが発信ができない。
11
電話機などアナログポートに繋いでいる機器に雑音が入る。
12
アナログポートの設定を電話機から設定できますか。
13
「回線」ランプが点滅して、電話が使えない。
14
部屋の模様替えをしたら、「回線」ランプが点滅して電話が使えなくなりました。どうしたらいいですか。
15
特定の相手からの電話/FAXが受信できません。
16
簡単設定ユーティリティが起動できません。
「COM*ポートが開けません」とメッセージが表示されます。


その他

1
NTTで、回線試験を行うと、「絶縁不良」という結果が出る。
2
「電源」ランプが点灯しない。
3
電話がかかってくるとパソコンが起動してしまう。
4
ドライバファイルを入手したいのですが、どうしたらいいでしょうか。
5
ターミナルアダプタを初期化するには、どうしたらいいですか。
6
フレッツ・ISDNに対応していますか。
7
ターミナルアダプタを増設できますか。

インストールについて

1
WindowsXPでインストール中「ロゴテストに合格していません。」メッセージが表示されます。どうしたらいいでしょうか。


設定について

1
インターネット接続中に、電話が使えない。
2
初期コマンドは、何を入力したらいいでしょうか。
3
[発信音が聞こえません]とエラーメッセージが表示され、接続できません。どうしたらいいですか。
4
[ダイアル先のコンピュータが応答しません。しばらくしてからやり直してください。]とエラーメッセージが表示され、接続できません。どうしたらいいですか。
5
[エラー691:ダイアル先のコンピュータはダイアルアップネットワーク接続を確立できません。パスワードを確認してから、やり直してください。]とエラーメッセージが表示されて、接続できません。どうしたらいいですか。
6
[エラー692:モデム(または他の接続デバイス)でハードウェア障害が発生しました。]とエラーメッセージが表示されて、接続できません。どうしたらいいですか。
7
同期64Kだと通信できるのに、同期128Kでの通信ができません。
8
ターミナルアダプタに変えたら、パソコンからFAX通信ができなりました。
9
インターネットの接続速度が遅いのですが、どうしたらいいですか。
10
インターネットエクスプローラーを起動しても、ホームページが表示されません。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。