無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
[エラー692:モデム(または他の接続デバイス)でハードウェア障害が発生しました。]とエラーメッセージが表示されて、接続できません。どうしたらいいですか。
対象機種 MT128SDU3、MT128S-D/U2
以下を確認してください。
1.[スタート]-[コントロールパネル]-[システム]-[ハードウェア]タブ-[デバイスマネージャ]の順に開きます。
2.[ポート]、[USBコントローラ]、[モデム]の中に「?」「!」「不明なデバイス」などの表示がある場合には、削除します。
3.その後、パソコンからUSBケーブルを抜き、パソコンを再起動します。
4.その間、ターミナルアダプタの電源を入れ直ししてください。
5.パソコンが起動したら、USBケーブルを接続してください。
ここで、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されましたら、WindowsXPインストール手順を参照し、インストールを行ってください。
USBケーブルを接続しても画面に何も表示されない場合には、再度 手順1・2を確認してください。
6.[ポート]、[USBコントローラ]、[モデム]内に「OMRON」が正しく(「?」「!」「不明なデバイス」などがない状態)表示されている場合には、一度削除して再度インストールをしなおしてください。