無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
iナンバーの設定方法を知りたい。
iナンバーを使用するには、まずファームウェアのバージョンをご確認ください。
ファームウェアのバージョンが、[REV2200]以降の場合は、iナンバーに対応しています。
以下の設定方法をご覧ください。
[REV2200]未満の場合には、ファームウェアのアップグレードを行ってください。
【ファームウェアの確認方法】
・Windows95/98/Meをご利用の場合
1.[スタート]->[設定]->[コントロールパネル]->[モデム]の順に開いて下さい。
2.[検出結果]タブをクリックして下さい。
3.[OMRON〜]の前に表示されている[COM●]をクリックし、[詳細情報(または詳細)]を
クリックして下さい。
4.[詳細情報]という画面が表示されますでしょうか?
[コマンド 応答]欄のATI3の列にREV****と数字が表示されています。表示されている
数字がファームウェアのバージョンとなります。
・Windows2000/XPをご利用の場合
1.[スタート]->[設定]->[コントロールパネル]->[電話とモデムのオプション]の順に
開いて下さい。(XPの場合は[スタート]->[コントロールパネル]です)
2.[モデム]タブをクリックし、[OMRON〜]をクリックし、[プロパティ]をクリックして下さい。
3.[診断]タブをクリックし、[モデムの照会]をクリックして下さい。
4.[コマンド 応答]欄のATI3の列にREV****と数字が表示されています。
表示されている数字がファームウェアのバージョンとなります。
-----------------------------------------------------------------------------
契約者回線番号をTELAポートに、iナンバーをTELBポートに接続した場合の設定方法です。
※NTTと「iナンバーサービス」のご契約が必要です。
設定には2つの方法があります。いずれかの方法で、設定を行ってください。
【電話機からの設定方法】
接続されている電話機のボタンを使って設定する方法です。
1. TELAポートに接続された電話機の親機の受話器を上げて下さい -> ツー音がします。
2. [*][*][1][2][8]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
3. [2][1][*][1][*][*]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ音がします。
4. [2][2][*][1][*][*]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ音がします。
5. [2][3][*][2][*][*]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ音がします。
6. [1][0][*][契約者回線番号][*][*]とボタンを押します-> ツ・ツ・ツ音がします。
(契約者回線番号は市外局番から入力して下さい)
7. [#][*][#]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
8. 受話器を下ろします。
9. TELBポートに接続された電話機の親機の受話器を上げて下さい-> ツー音がします。
10. [*][*][1][2][8]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
11. [1][0][*][iナンバーの番号][*][*]とボタンを押します
-> ツ・ツ・ツ音がします。
(iナンバーの番号は市外局番から入力して下さい)
12. [#][*][#]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
13. 受話器を下ろします。
【簡単設定ユーティリティからの設定方法】
パソコンを使用し、付属の「簡単設定ユーティリティ」から設定する方法です。
1.簡単設定ユーティリティを起動して下さい。
2.[共通]をクリックし[iナンバー設定画面をクリックして下さい。
3.[iナンバー]欄の[使用する]にチェックを入れ、[ポート設定]欄の[ポート1]に契約者
回線番号を入力し、[TELA]にチェックを入れて下さい。
4.同様に[ポート2]にiナンバーを入力し[TELB]にチェックを入れて下さい。
(電話番号は半角で市外局番から「-」なしで入力して下さい)
5.[設定]をクリックして下さい。
6.[設定]をクリックして下さい。
7.[終了]をクリックし、設定を保存して終了して下さい。