無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ターミナルアダプタを初期化するには、どうしたらいいですか。
対象機種 MT128SDR3、MT128SDU3、MT128HR、MT128HR2PP/PG、MT128WR、MT128WU、MT128WR2
ターミナルアダプタを初期化する場合は、以下の操作を行ってください。
(ターミナルアダプタを初期化すると、設定されている内容がすべて消えます。 ご了承ください。)
接続されている電話機のボタンを使って行います。
1. TELポートに接続された電話機の親機の受話器を上げて下さい -> ツー音がします。
2. [*][*][1][2][8]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツー音がします。
3. [0][5][*][0][*][*]とボタンを押します -> ツ・ツ音がします。
4. [#][*][#]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツー音がします。
5. 受話器を下ろします。
以上で、初期化が完了です。