無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
インターネットエクスプローラーを起動しても、ホームページが表示されません。
対象機種 ターミナルアダプタ全般
ダイアルアップネットワークから接続できているに、インターネットエクスプローラー
(WWWブラウザ)を起動してもホームページが開かない場合には、
インターネットエクスプローラーのプロパティを確認してください。
1.[コントロールパネル]-[インターネットオプション]を開いてください。
2.[接続]タブをクリックし、[通常の接続でダイアルする]にチェックマークが
入っているか確認してください。
また、[接続用アイコン]の後ろに「(既定)」または「(デフォルト)」表示が入っているか
確認してください。
表示が入っていない場合には、[接続用アイコン]をクリックし、[既定に設定」または
「標準設定」をクリックします。
すると[接続用アイコン]の後ろに「(既定)」または「(デフォルト)」表示が入ります。
(例:「OMRON(既定)」)
3.[OK]で画面を閉じてください。
4.インターネットエクスプローラを起動し、ダイアルアップ画面が表示され、
ホームページが表示されることを確認してください。