無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
インターネットの接続速度が遅いのですが、どうしたらいいですか。
対象機種 MT128SDR3、MT128S-D/R(V)、MT128S-D/R、MT128B2-D、MT128B-D
通信速度が速くならない要因としてシリアルポートの速度等が関係していることが考えられます。以下の設定を行ってみてください。
<シリアルポートの速度設定、FIFOバッファの設定>
1.[マイコンピュータ]-[ダイヤルアップネットワーク]の順にダブルクリックしてください。
(WindowsXP/2000の場合、[コントロールパネル]-[ネットワークとダイアルアップ接続])
2.接続用アイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックしてください。
[設定]をクリックしてください。
3.[全般]に表示されます、[最高速度]の数値を[115200]に設定してください。
4.[接続]タブをクリックし、[ポートの設定]ボタンをクリックしてください。
5.[FIFOバッファの使用]のチェックを外し、[OK]ボタンをクリックして設定を閉じてください。
上記設定でも改善しない場合、、アクセスポイントの対応している通信速度と
ターミナルアダプタの通信速度が一致していないと、通信速度が遅くなることがあります。
以下の設定をご確認ください。
1.[マイコンピュータ]→[ダイヤルアップネットワーク]の順にダブルクリックしてください。
(WindowsXP/2000の場合、[コントロールパネル]-[ネットワークとダイアルアップ接続])
2.接続用アイコンを右クリックし、プロパティをクリックしてください。
3.[接続方法]欄に[OMRON***(同期**K)]と表示されていることをご確認ください。
(**K)内の数字がアクセスポイントの通信速度と一致していない場合は、
通信速度[同期64K]または[同期128K]を選択してください。
通信速度が選択できない場合は、取扱説明書をご参照の上、ドライバの
インストールを行ってください。