BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S
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
  6. MT128SDR3>
  7. 同期64Kだと通信できるのに、同期128Kでの通信ができません。

FAQ

同期64Kだと通信できるのに、同期128Kでの通信ができません。

対象機種 ターミナルアダプタ全般

まず、設定されているアクセスポイントの電話番号は、「同期128K」に対応した
電話番号かご確認ください。
プロバイダによっては、「同期64K」と「同期128K」で、アクセスポイントの
電話番号が異なっていたり、「同期128K」には対応していない場合もあります。
「同期128K」のアクセスポイントが複数ある場合は、変更して接続してみてください。

 

なお、「フレッツ・ISDN」にご契約の場合は、「同期64K」のみの対応となっております。
「同期128k」ではご使用になれません。

 

アクセスポイントに問題がない場合は、パソコンの設定を確認してください。
   
(WindowsMe/98/95の場合)

 

1.[マイコンピュータ]-([コントロールパネル])[ダイヤルアップネットワーク]の順に
  クリックします。
2.[接続先のアイコン]を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
3.「接続の方法」の中の「設定」をクリックします。
 「最高速度」を「230400」になっていましたら「115200」に変更して「OK」をクリックします。

 

(WindowsXP/2000の場合)

 

1.[スタート]-[コントロールパネル]-[ダイアルアップ接続]([ネットワークと
  ダイアルアップ接続])をクリックします。
2.[接続先のアイコン]を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
3.[構成]をクリックし、「最高速度」を「230400」になっていましたら「115200」に
  変更して「OK」をクリックします。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。