無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
[エラー630:コンピュータはモデムからの応答を受信しません。モデムが正しく装着されているか確認し、必要であればモデムの電源を一度切って、入れ直してください。]とエラーメッセージが表示されて、接続できません。どうしたらいいですか。
対象機種 MT128SDR3、MT128S-D/R(V)、MT128B2-D、MT128B-D
以下の点をご確認ください。
1. パソコンの電源を切って下さい。
2. ターミナルアダプタの電源を切って下さい。 (ACアダプタ、乾電池を抜いて下さい。)
3. 30秒ほど時間を置き、ターミナルアダプタの電源を入れて下さい。
4. パソコンを起動し、接続できるかお試し下さい。
上記手順をお試し頂いても変化がない場合、以下の点のご確認をお願い致します。
・Windows95/98/Meをご利用の場合
1.[スタート]->[設定]->[コントロールパネル]->[モデム]の順に開いて下さい。
2.[検出結果]タブをクリックして下さい。
3.[OMRON〜]の前に表示されている[COM●]をクリックし、[詳細情報(または詳細)]をクリックして下さい。
4.[詳細情報]という画面が表示されますでしょうか?
それとも何かエラーが表示されますでしょうか?
またターミナルアダプタのパソコンランプ、またはERランプは点灯しておりますでしょうか?
・Windows2000/XPをご利用の場合
1.[スタート]->[設定]->[コントロールパネル]->[電話とモデムのオプション]の順に開いて下さい。(XPの場合は[スタート]->[コントロールパネル]です)
2.[モデム]タブをクリックし、[OMRON〜]をクリックし、[プロパティ]をクリックして下さい。
3.[診断]タブをクリックし、[モデムの照会]をクリックして下さい。
4.[コマンド 応答]欄に文字が表示されますでしょうか?
それとも何かエラーが表示されますでしょうか?
またターミナルアダプタのパソコンランプ、またはERランプは点灯しておりますでしょうか?
上記手順でエラーが表示されなかった場合は、[コマンド 応答]欄の[ATI3]の後ろに[OMRON〜]という表示があることを確認頂き、接続できるかお試し下さい。
上記手順でエラーが表示された場合、以下の点のご確認をお願い致します。
[モデムが応答しない]というエラーの場合
その時、ターミナルアダプタ前面のパソコンランプ、またはERランプは点灯しましたか?PCからのER信号を受け、そのランプは点灯します。ランプに反応がないと、PC--TA間のやり取りが出来ません。
1. パソコンの電源を落とした後、ターミナルアダプタのACアダプタを抜き、30秒ほど時間を
置いた後、差し直して下さい。
また、パソコンとターミナルアダプタを接続しているRS-232Cケーブルを繋ぎ直してください。
2. パソコンを起動して下さい。
[ポートは既に開かれています]というエラーの場合
通信で使うはずのポートが、他のアプリケーションで先に使用されている可能性が考えられます。
1. パソコンを再起動して下さい。
2. パソコンが起動しましたら、画面右下のタスクバーにあるアイコンをひとつひとつ
右クリックし、[停止][終了]が選択できるものは、すべて[停止][終了]して下さい。
[ポートを開けません]というエラーの場合
その時ターミナルアダプタ前面のパソコンランプ、またはERランプは点灯しましたか?点灯しない場合は、PCの通信ポートからER信号が流れて来ていないことになります。
1. [スタート]->[設定]->[コントロールパネル]->[システム]の順に開いて下さい。
(XPの場合は[スタート]->[コントロールパネル]です)
2. [デバイスマネージャ]タブをクリックして下さい。(Windows2000/XPの場合は
[ハードウェア]タブ->[デバイスマネージャ]ボタンです)
3. [ポート(COMとLPT)]をダブルクリックし、その下に表示されるターミナルアダプタを
接続している[通信ポート]を選択し[削除]をクリックして下さい。
4. 画面をすべて閉じ、パソコンを再起動して下さい。
その後、通信できるかどうかお試し下さい。