BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S
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
  6. MT128SDR3>
  7. インターネット接続中に、電話が使えない。

FAQ

インターネット接続中に、電話が使えない。

対象機種 ターミナルアダプタ全般

128Kbpsの通信速度でインターネットに接続されていることが考えられます。これには、以下のどちらかの方法で解決できます。必要に応じ、設定してください。

 

【解決方法1:プロバイダの接続先の接続速度が64Kbpsの場合】
64Kbpsのドライバをインストールしていただき、お使いになるドライバを128Kbpsのものから64Kbpsのものに変更して下さい。なお、接続先が64Kbpsの場合は、64Kbpsのドライバをお使いいただく必要があります。変更方法は、以下をご参照ください。

 

<Windowsの場合>
1.「マイコンピュータ」→「ダイヤルアップネットワーク」の順にクリックします。
2.接続先のアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
3.「接続の方法」欄に指定されているドライバを「OMRON MT128S*** 同期128K」から「OMRON MT128S*** 同期64K」へ変更し、その後すべて「OK」をクリックします。
ここで同期64Kbpsのドライバを選択できない場合は、新たにインストールしてから変更してください。

 

<Macintoshの場合>
1.アップルメニュー → コントロールパネル → モデムの順にクリックします。
2.「モデム」欄に入力されているドライバを、「OMRON MT128S*** (128K)」から「OMRON    MT128S*** (64K)」へ変更し、クローズボックスをクリックします。ここで(64K)を
選択できない場合はCD−ROMより64KのCCLファイルをコピーしてから変更してください。


【解決方法2:プロバイダの接続先の接続速度が128Kbpsの場合】
ターミナルアダプタの「リソースBOD」という機能を使います。リソースBODは、ターミナルアダプタに添付している簡単設定ユーティリティを使って設定します。詳しくは、ターミナルアダプタの取扱説明書をご参照ください。
なお、リソースBODを使うには、別途NTTと「通話中着信通知あり」というご契約をする必要があります。事前に、NTTへお問い合わせください。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。