無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
特定の相手からの電話/FAXが受信できません。
対象機種 MT128SDR3、MT128SDU3、MT128S-D/U2、MT128S-D/R(V)、MT128HR、MT128HR2PP/PG、MT128WR、MT128WU、MT128WR2
1.ナンバーディスプレ契約していないのに、ナンバーディスプレイを「使用する」の設定にすると、電話の呼び出し音が通常より短くなり、受話器を上げても通話ができなくなります。また電話機の設定によっては、呼び出し音が鳴るか鳴らないかのタイミングで回線が切れる場合もあります。
使用されない場合はターミナルアダプターの設定をナンバーディスプレイ「使用しない」としてください。
(初期値は「使用しない」 になっています。)
設定方法につきましては、「Q.ナンバーディスプレイの設定方法を解除したい。」をご覧ください。
なお、これからナンバーディスプレイの契約をされようとお考えの場合も、必ずNTTがナンバーディスプレイの切り替え工事をされたあとに設定をしないと、同現象が発生する可能性がありますので、工事終了後に設定をしてください。
2.FAX機能付き電話を接続する場合や一つのアナログポートに複数の機器を接続する場合に以下の設定をしないと着信がうまくいかないケースがあります。
3.上記でも変わらない場合には、以下の手順でターミナルアダプタの設定を変更してください。
1.簡単設定ユーティリティを起動します。
2.起動した画面の[共通]ボタンを押します。
3.[オフフック検出タイマ]の設定を[400ms]に変更します。
[呼出信号周波数]の設定を[17Hz]に変更します。
4.[設定]ボタンを押します。すると、最初に起動した画面に戻ります。
5.[終了]ボタンを押します。すると、終了画面が表示されます。
6.[設定をして保存して終了する]を選びます。
7.[終了]ボタンを押してください。