無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ボイスワープの設定方法を知りたい。
対象機種 MT128SDR3、MT128SDU3、MT128S-D/U2、MT128S-D/R(V)、MT128HR、MT128HR2PP/PG、MT128WR、MT128WU、MT128WR2
ボイスワープの設定方法です。
設定には2つの方法があります。いずれかの方法で、設定を行ってください。
※ご利用には、NTTと「INSボイスワープ」サービスのご契約が必要です。
【電話機からの設定方法】
接続されている電話機のボタンを使って設定する方法です。
1. 電話機の親機の受話器を上げて下さい。 -> ツー音がします。
2. [*][*][1][2][8]とボタンを押します。-> ツ・ツ・ツー音がします。
3. [1][2][*][1][*][*]とボタンを押します。-> ツ・ツ音がします。
4. [1][0][*][INSボイスワープをご契約の電話番号][*][*]とボタンを押します。
-> ツ・ツ音がします。
(電話番号は市外局番から入力して下さい。)
5. [#][*][#]とボタンを押します。-> ツ・ツ・ツー音がします。
【簡単設定ユーティリティからの設定方法】
パソコンを使用し、付属の「簡単設定ユーティリティ」から設定する方法です。
1. 簡単設定ユーティリティを起動します。
2. 電話機を接続しているポート(電話Aポートまたは電話Bポート)をクリックします。
3.「電話番号」欄にINSボイスワープをご契約の電話番号を半角で、市外局番から
「-」なしで入力します。
4.「発信者番号通知」欄の「通知する」にチェックを入れ「設定」をクリックします。
5.「終了」をクリックし、 設定を保存して終了します。
設定が完了しましたら、「INSボイスワープ 使用説明書」をご参照の上、
転送先の設定等を行ってください。
転送先設定等につきましては、NTT社へお問い合わせください。