無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ファックスが特定の番号へ送信できない。また受信できない。
対象機種 MT128SDR3、MT128SDU3、MT128S-D/U2、MT128S-D/R(V)、MT128HR、MT128HR2PP/MT128HR2PG、MT128WR、MT128WU、MT128WR2
電話ポートに接続した機器の発信時の条件を変更します。特定な相手先にファックスが送れない時などに行ってください。以下の設定を行ってください。パソコンまたはファックス機の受話器を使用して操作してください。
<パソコンからの設定>
1.「簡単設定ユーティリティ」を起動します。
2.[ターミナルモード]をクリックし、以下のATコマンドを入力してください。
at$ao=1&w(Aポートにファックス機が接続されている場合です。Bポートに
接続されている場合には、at$b0=1&w)と入力し、<Enter>キーを押して
ください。[OK]が表示されましたら、画面を終了してください。
3.「簡単設定ユーティリティ」を終了します。[保存しますか]と表示されましたら
[はい]をクリックしてください。
<ファックス機からの設定>
1.ファックス機の受話器をあげます。
2.[*][*][1][2][8][1][4][*][1][*][*][#][*][#]とボタンを押してください。
3.受話器を下ろします。