無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
Macintoshでルータの設定画面が開けない。
対象機種 MT128HR、MT128HR2PP/PG
以下をご確認ください。
・TCP/IP初期設定削除
1.[HD]->[システムフォルダ]->[初期設定]の順に開いて下さい。
2.[TCP/IP初期設定]のフォルダをゴミ箱に削除して下さい。
3.パソコンを再起動し、P-RAMのクリアをお試し下さい。
(P-RAMのクリア手順は、下記をご参照下さい)
4.パソコンが起動しましたら、[アップルメニュー]->[コントロールパネル]->
[TCP/IP]の順に開いて下さい。
5.以下のように設定を行って下さい。
経由先:Ethernetを選択
設定方法:DHCPサーバを参照
ネームサーバーアドレス:ISPから指定された数字を入力
ネームサーバーアドレスが入力できない場合、メニューバーの[編集]->[利用者モード]の
順に開き、[詳しい情報も指定]にチェックを入れて下さい。
・PRAMのクリア手順
1.パソコンを再起動して下さい。
2.起動時に[じゃーん]と鳴った後に、[Command][Opgion][P][R]のキーを押さえ続けて下さい。
3.しばらくすると[じゃーん]と鳴ります。
4.またしばらくすると[じゃーん]と鳴ります。
5.手を離して下さい。
また[アップルメニュー]->[セレクタ]内の、AppleTalkが[不使用]になっているか、
ご確認をお願い致します。
その後ブラウザを起動し、アドレス欄に 「192.168.0.1」 と入力しReturnキーを押して設定画面が表示されるかどうかご確認ください。