無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ファイルの共有をするには、どうしたらいいでしょうか。
対象機種 MT128HR、MT128HR2PP/MT128HR2PG、MT128-NET/D
パソコン間でファイルの共有を行うためには、以下の設定を行ってください。
■Windows Me
[スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワーク]の順に開きます。[現在のネットワークコンポーネント]欄内に以下の項目があるかご確認ください。
ない場合には、[追加]よりインストールを行ってください。
・Microsoftネットワーククライアント
・Microsoftネットワーク共有サービス
・NetBEUI→XXXXXXXXXX(LANアダプタメーカー名など)が無い場合
また「ファイルとプリンタの共有」をクリックして2つのチェックボックスを両方チェックを入れてください。
次に「識別情報」タブをクリックして以下の設定をします。
コンピューター名:ここでは「Me」としてご案内します。
※半角12文字・全角6文字以内にしてください。文字数を越すとWindows Meや98から見えなくなくなります。
ワークグループ:ここでは「OMRON」とします。半角全角で区別される為半角大文字に統一します。
ここが他のパソコンと違うと別ネットワーク扱いとなり共有できません。
コンピューターの説明:任意で構いませんがここでは分かりやすいようにコンピューター名と同じ「Me」としておきます。
すべて設定終えましたら「ネットワーク」画面の「OK」を押した後、パソコンを再起動します。
■Windows XP:
[スタート]-[コントロールパネル]-[システム]の順に開きます。「コンピュータ名」タブをクリックします。
コンピューターの説明:任意で構いませんがここでは分かりやすいように以下のフルコンピューター名と同じく「XP」としておきます。
「変更」ボタンをクリックして以下の内容を設定します。
フルコンピューター名:ここでは「XP」とします。
※半角12文字・全角6文字以内にしてください。文字数を越すとWindowsMeや98から見えなくなります。
ワークグループ:ここでは「OMRON」とします。半角全角で区別される為半角大文字に統一します。
ここが他のパソコンと違うと別ネットワーク扱いとなり共有できません。
==============================
・共有フォルダの作成
==============================
デスクトップなどに適当なアイコンをひとつ作ります。
ここでは例としてWindows XPには「XP共有」Windows Meには「Me共有」とします。
このフォルダを共有フォルダにします。右クリックでショートカットメニューから
■Windows Me:
「共有」をクリックします。
「共有タブ」から「○共有する」にチェックをいれます。アクセスの種類はフルアクセスにします。書き込みも許可する設定です。
※他のパソコンからファイル中身を見るだけにする場合読み取り専用にチェックします。「適用」→「OK」をクリックします。
■Windows XP:
「共有とセキュリティー」をクリックしてください。「XP共有のプロパティ」の画面になります。
「共有タブ」から「ネットワーク上での共有とセキュリティー」の項目からチェックボックスが2つあるかご確認ください。
・チェックボックスがなく
「危険を認識した上で、ウイザードを使わないでファイルを共有する場合はここをクリックしてください。」という項目がある場合はクリック後
下段のファイル「○共有を有効にする」にチェックをいれて「OK」をクリックします。
「□ネットワーク上でこのフォルダを共有する」にチェックをいれます。
「□ネットワークユーザーによるファイルの変更を許可する」にチェックを入れます。
※他のパソコンからファイル中身を見るだけにする場合チェックいれません。「適用」→「OK」をクリックします。
フォルダに手を差し伸べたアイコンに変わりましたら共有フォルダの完成です。なお、共有名は半角12文字・全角6文字以内に留める事をお奨めします。
※文字数を越えるとWindows Meや98から共有フォルダが見えなくなります。
==============================
・ネットワーク上のコンピューターを検索する方法
==============================
■Windows Me
「スタート」→「検索」から「検索結果」の画面を開きます。左側の「→コンピューター」をクリックします。「→ネットワーク上のコンピューター」をクリックします。
「コンピューター名」は空白のままで「検索開始」をクリックします。するとネットワーク上のコンピューターがすべて検索され表示されます。
コンピューター名を「XP」等、直接入力しても構いません。LAN側のパソコンでIPを固定にしている場合IPを直接入力が確実です。
■Windows XP:
「スタート」→「検索」から「検索結果」の画面を開きます。左側の「→コンピューターまたは人」をクリックします。
「→ネットワーク上のコンピューター」をクリックします。
「コンピューター名」は空白のままで「検索」をクリックします。するとネットワーク上のコンピューターがすべて検索され表示されます。
コンピューター名を「Me」等、直接入力しても構いません。LAN側のパソコンでIPを固定にしている場合IPを直接入力が確実です。
==============================
・実際に共有ファイルを開いてみる
==============================
■Windows Me:
「マイネットワーク」のアイコンを開きます。
「ネットワーク全体」→「OMRON」(ワークグループ名)→「XP(相手のパソコン名)」→「XP共有」を開きます。これで相手の共有フォルダが確認できます。
※「ネットワークパスワードの入力」を求められた場合、相手のログインパスワードをいれます。
「□このパスワードを保存する」にチェックを入れれば今後は表示されません。
■Windows XP:
「マイネットワーク」のアイコンを開きます。
「ローカルエリアネットワーク」の項目内の開きたい共有フォルダを開きます。